欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承的配合选择

  • 2022.04.27 20:04:20
  • 米思米
  • 6672

   旋转轴承是一种能够高精度、低摩擦支撑旋转轴的机械构件。为了长期稳定地获得这一性能,能够避免因旋转运动而对轴承机构产生不利影响(【表1】)的配合设计非常重要。

【表1】轴承机构的配合设计及要解决的问题

轴承机构部分的课题

轴承机构部分的不良现象

通过配合设计应对处理的案例

高速旋转运动引起的轴承温升

轴尺寸变化引起偏负载,进而导致轴承咬死、不均匀磨损、损坏

预测轴承升温时的配合尺寸选择

轴承承受的载荷引起的径向/推力方向的间隙变动

旋转精度差、异常声音

预测因载荷而导致间隙增大时的配合尺寸选择

旋转轴承机构部分的设计案例

  代表性轴承机构的示例,就是【图1】中的内圈旋转-外圈静止型旋转轴承机构。

                                              轴承的配合选择

相对于轴径的配合选择


  选择“过渡配合”或“过盈配合”,使旋转轴能够与轴承内圈一起转动。

【表2】轴的配合选型示例(用于向心轴承)

轴的配合选型示例

适用案例

配合选型示例

过渡配合

轻载荷的旋转
变动载荷的旋转

h5、js6、k6 等

过盈配合

一般性旋转

js5、k5、m5、m6 等

 

相对于轴承支架插入孔的配合选型


  为了避免因轴承插入引起外圈、内圈变形,且为了确保易于组装,选择“间隙配合”。尽管一般是采用“间隙配合”(H7),但如果载荷轻、负载低,则应选择公差较大的(H8),而温升较大时,则应选择间隙较大的(G7)。被选中。

【表3】孔的配合选型示例(用于向心轴承)

孔的配合选型示例

适用案例

配合选型示例

间隙配合

一般性旋转

H7

同上

轻负载

H8(公差比H7大)

同上

温度上升较大的旋转

G7(间隙大)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities